This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R -能量跟踪问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1027670/launchxl-cc1352r1-cc1352r---energy-trace-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

我使用:
电路板:LaunchPad-CC1352R
SDK:5_10

我有一个基于 TIREX 引脚待机示例的简单程序。
只有一个变化。 主线程内负责 LED 切换的两条线已经被移除。

我使用此程序检查能量跟踪,以了解最简单的情况,即转换待机->活动->待机。

当我将"StandbyDuration"设置为1000ms 时、我会看到以下能量迹线:

主要有两个部分:红色和蓝色。
红色部分是再充电脉冲、蓝色部分是实际转换。
在本例中(周期= 1000ms)、我可以在相邻唤醒之间看到一个额外的"独立"再充电脉冲。
一切都和预期的一样。 再充电脉冲的能量取决于上次再充电后的时间、依此类推。

遗憾的是、当我将"standbyDuration"设置为100ms 时、我会看到以下能量跟踪:

主要有三个部分:红色、蓝色和额外的黄色。
这款黄色器件的用途是什么?

此致
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够看到同样的东西。 请允许我花一些时间来了解这一点。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我很抱歉,这已经花了这么长时间。

    我花了一些时间尝试弄清楚功率驱动器在不同唤醒间隔方面是否有任何差异、我还咨询了研发部门、讨论这种差异是否与再充电算法有关、但没有人能找到任何差异的原因。

    我看到、在相同的间隔(100ms)内、您实际上会看到短和长活动时间。

    然后、我怀疑我们可能都被 ET 的准确度/分辨率所欺骗。

    然后、我能够使用合适的功率分析仪查看电流曲线、并可以看到电流曲线始终相同(它们都具有额外的黄色部分)。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您付出的努力和深入的调查。
    我有几天的休息时间、但我将在下一周结束前再次讨论这个问题。

    [引用 userid="2957" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1027670/launchxl-cc1352r1-cc1352r---energy-trace-issue/3804860 #3804860"]然后我能够使用合适的功率分析仪查看当前配置文件,并可以看到当前配置文件始终相同(它们都具有额外的黄色部分)。

    您是否愿意发布您获得的结果(最好是 CSV 文件)?
    如果您担心共享此信息、您始终可以向我发送一条直接消息。

    BTW
    我在 swra578b 中发现了类似的结果(第19页)。

    此致
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Keysight 14585A 完成的测量

    e2e.ti.com/.../scopedata.scp

    https://www.keysight.com/de/de/search.html/14585a

    Siri