This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:编辑 ZNP 固件中的 MAX_邻居 条目

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1028502/cc1352p-edit-max_neighbor_entries-in-znp-firmware

器件型号:CC1352P

尊敬的 TI:  

我正在编辑 MAX_neighber_entries、
在此处的 nwk_globals.h 文件中:

#if !defined (MAX_neighbor_entries)
#if (ZG_BUIK_RTR_TYPE)
#define MAX_邻居 条目20.
其他
#define MAX_邻居 条目20.
#endif
#endif

这是正确的还是应该在代码的其他位置编辑?

非常感谢。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    您可以在  Project Properties -> CCS Build -> Arm Compiler -> Predefined Symbols 内定义 MAX_neighber_entries。  请注意 、ZG_BUIGE_RTR_TYPE 包括协调器、路由器和 ZNP 节点(基本上包括终端设备之外的所有节点)。

    此致、
    Ryan