This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZDO 管理路由表条目过期

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1028148/cc1352p-zdo-management-routing-table-entry-expiry

器件型号:CC1352P

您好、Ryan 和 Yikai、

即使 Nwk 中不再存在短地址、也有一些路由条目长期处于活动状态。

如何在 SDK 中倒数路由入口过期时间(默认为30s)?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    开发人员无法访问路由过期时间逻辑。  您如何观察应用程序中的路由条目?  即使路由 可以标记为已过期,也不会在必要时将其删除。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    我使用 ZDO_Mgmt_RTG_RSP 获得了路由表。

    某些路由条目的状态为0x00、但 当前 NWK 中不再存在短地址(它是 已更新短地址的 ZR 的上一短地址)。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在当前 NWK 中具有无效短地址 的路由条目在24小时后未标记为已过期。 路由表中有许多空条目,不会影响其他条目。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些商品的路线状态是什么?

    #define ZDO_MGMT_RTG_ENTRY_ACTIVE                 0x00
    #define ZDO_MGMT_RTG_ENTRY_DISCOVERY_UNDERWAY     0x01
    #define ZDO_MGMT_RTG_ENTRY_DISCOVERY_FAILED       0x02
    #define ZDO_MGMT_RTG_ENTRY_INACTIVE               0x03

    只要它们被标记为无效并在 到达 MAX_RTG_ENTRINTRUGINTRUGINTRUGINTRUGINTRUGINTRUST 后被清除、它们就不会对网络稳定性造成任何损害。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这些项目的路由状态为0x00。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送完整 的_zstack_zdomgmtgrspind_t 结构并确定您希望哪些路由处于非活动状态/已删除?  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APNpIKhwr2MCvMC5VjfpZA__pTTHBmu__LATEST 

    谢谢、
    Ryan