This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:不确认 IAS 区域状态更改指示。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1027492/cc2652p-no-acknowledgement-of-ias-zone-status-change-indication

器件型号:CC2652P

您好!

SDK 5.10

我将使用 SDK 5.10和 ZR 警告设备来执行气体传感器项目。 在这种情况下、我使用  以下 API。

zclSS_IAS_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd (SAMPLEWARNINGDEVICE_终结 点、
&zclSampleWarningDevice_DstAddr、
zclSampleWarningDevice_ZoneStatus、ExtendedStatus、zclSampleWarningDevice_zoneid、delay、
disableDefaultRsp,RSP.zclFrameCounter );

但在这种情况下、我在发送区域状态更改通知后没有收到协调员的确认。 我希望协调器确认数据包已成功到达。 请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintamani、

    disableDefaultRsp 的值是什么?  如果禁用默认响应并且不使用 APS ACK (请参阅 《Z-Stack 用户指南》中的"端到端确认" 和此 Zigbee 基础 SLA)、则 ZC 不应 响应 ZRS 命令。  请考虑使用监听器进一步评估应用的行为。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     uint8_t disableDefaultRsp = true;在我的代码中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、ZC 不会在 APS ACK 上发送 ZCL 默认响应。  是否已尝试将 disableDefaultRsp 设置为 false?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试了 False、但忘记 设置 AF_ACK_REQUEST 位。添加此位的位置。 请提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将  disableDefaultRsp 设置为 false、则 ZC 应发送 ZCL 默认响应。     您不需要设置 APS ACK 标志即可进行此操作。  我强烈建议使用监听器日志来可视化无线传输的数据包、此外、您可以将它们附加到该帖子以进行进一步评估。

    此致、
    Ryan