This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:修改 OTA 服务器

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1028347/cc2652p-modify-the-ota-server

器件型号:CC2652P

我们使用 TI 的 OTA 服务器为其他 ZigBee 器件执行 OTA。

在我们的测试中、一些第三方 OTA 客户端未执行 OTA 服务器发现过程、其 OTA 消息使用固定的 OTA 服务器端点0x01、因此无法与 TI OTA 服务器通信。  

您能否在 PC 上提供 TI OTA 服务器的源代码?

如果不支持源文件、是否可以添加接口以在 OTA 服务器 UI 上设置源端点、例如添加文本框?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、TI 不会在 PC 上提供 OTA 服务器的源代码。 对于 OTA 端点、您可以尝试更改 zc_ota_server 的 zcl_ota.h 中的 ZCL_ota_endpoint、以重建固件以在 PC 上与 OTA 服务器配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    YiKai 是正确的、因为 TI 不提供 OTA 服务器 GUI 源代码。  他建议从 zc_ota_server 项目中更改 OTA 端点、这也是一个好建议。

    此致、
    Ryan