This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:Linux 上的 CC2538、具有 IEEE802.15.4/6LowPAN / UDP 堆栈

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2591, CC2530, CC2510, CC2592, CC2520, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1026934/cc2538-cc2538-on-linux-with-ieee802-15-4-6lowpan-udp-stack

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2530CC2510CC2592CC2520TIMAC

您好!

我在我的产品上使用 MRF24J40MD 模块在 IEEE802.15.4边界路由器和一些节点之间创建星形拓扑网络。 现在、Microchip 的 MRF24J40MD 已停产、我必须更换它们。

边界路由器在 Linux 和 STM32 MCU 上的节点上运行。

我找到了一些基于 CC2538+CC2591/2的模块。 这可能是替代配备 STM32 MCU 的节点上使用的 MRF24J40MD 的理想选择。

我正在努力寻找嵌入在 Linux 电路板上的 MRF24J40MD 的潜在替代产品。 我发现的所有模块都基于 CC2538等嵌入 MCU 的芯片。 因此、据我所知、在 Linux 上很难使用这样的 IC、因为我们强烈依赖于 IEEE802.15.4 / 6LowPAN / UDP 套接字 Linux 堆栈。

因此、我想知道是否有人在 Linux + IEEE802.15.4 / 6LowPAN / UDP 套接字 Linux 堆栈上使用 CC2538或 CC2530的经验、以及他们如何设法使其发挥作用。

我知道有著名的 CC2510/20 + CC2591/2 IC、这可能是完美的解决方案、但我找不到任何即用型和 CE 认证模块。 我想亲自开发一个新模块并通过 CE 认证、因为我没有任何射频经验/设备。

感谢你的帮助。

此致

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    TI 不开发6LowPAN 堆栈解决方案、但您是否考虑使用 Contiki-NG 项目?  我相信他们的社区将能够进一步回答您可能对您的应用需求提出的任何具体问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不理解我的问题。 也许我的英语不好是有问题的。 抱歉。

    我想在 Linux 中使用已经可用的6LoWPAN 堆栈。 这就是我对 MRF24J40MD 所做的事情。 我可以通过使用 CC2520 + CC2592开发射频模块来完成的工作、但我的技能/时间/设备非常有限。 正如我在市场上发现的基于 CC2538的模块一样、我希望我也可以使用它们、但由于它们具有集成的 MCU、我不知道如何继续。

    Contiki 是用于 MCU 的操作系统、但对于我的 MCU、我使用的是 riot OS。 我的基于 MCU 的器件没有问题。 仅适用于 Linux 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、在本例中、您需要使用 TIMAC MAC-COP (协处理器)项目。  但是、我不确定它是否与您的环境完全兼容、并且可能需要根据您的应用要求进行更改。   如需更多信息、请参阅 TIMAC 下载文档文件夹中包含的 MAC CoP 接口指南。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我已经检查了"TIMAC MAC-CoP"、但恐怕它无法满足我们的需求。

    我们将继续设计基于 CC2520+CC2592的模块。