This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:如何查找闪存为32K 的 cc2533F32 RF4CE 源代码。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1027118/cc2533-how-to-find-the-cc2533f32-rf4ce-source-code-which-flash-is-32k

器件型号:CC2533

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我发现代码是 RemoTI-CC253x 的64K 闪存。
但我的芯片是 cc2533F32。
如何查找适用于 cc2533F32 RF4CE 的 SDK?
如何查找闪存为32K 的 cc2533F32 RF4CE 源代码。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    32KB 的闪存不足以支持 RF4CE 堆栈、请让它们考虑64KB 或96KB 的选项。

    此致、
    Ryan