This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZED 数据包发送失败、但在我将手指放在天线上时工作正常

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023821/cc2652r-zed-packets-unsuccessfully-sent-but-works-fine-when-i-put-my-finger-on-the-antenna

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好 TI!

标题基本上是我所经历的事情的总结。 是否有人可以提出解决方案或解释?

我有一个占位传感器连接到 ZED、其中3V3、GND、DIO0作为使能引脚、DIO4和 DIO5作为 SCL 和 SDA (I2C)。 我已经使用 zed_switch 和 zed_SampleApp 使用占位感应属性进行了尝试。 除非我只需将手指放在 ZED LP 上的天线上、否则两个示例都难以发送封装。 除非我同时将手指放在 ZC 和 ZED 上、否则 ZED 也会难以加入网络;如果我这样做、它会立即工作。

我还必须说、数据包发送和网络连接有时无需手指即可工作、但如果我手指在那里、则会100%工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您使用的是定制板还是 LAUNCHXL-CC26X2R1?  还可以尝试运行连续 TX 并使用频谱分析仪检查输出吗?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 的是 LAUNCHXL-CC26X2R1。 已尝试切换电路板、但仍有相同的行为。 将我的皮夹放在天线的顶部会导致问题消失、但并非解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、christng、

    默认示例是否会发生这种情况?  如果不是、请阐明哪些固件 更改会导致问题发生。  我建议进行增量更改、以帮助进一步确定问题。  您还应设置监听器以查看数据包 RSSI、并确定是否尝试通过无线方式发送任何内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    我擦除了两个器件上的整个闪存、并刷写了默认恒温器/温度示例。 默认最大报告间隔为10秒、其中 ZED 将自动向 ZC 报告其属性。 在发送的150个报告属性中、15个不成功。 这是10%。

    如何查看数据包 RSSI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 Zstack_afIncomingMsgInd_t 的参数、如 zclSampleThermost_processAfIncomingMsgInd、因此您应该能够在  zclSampleThermstat_ProcessIncomingMsg 的 ZCL_CMD_REPORT 案例(即 zclSampleThermstat_ProcessInReportCmd )中处理它。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试用手指再次执行此操作、在150个报告属性中得到0个未成功发送的报告属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在监听器中找到 TI 无线电数据包信息;对于默认属性报告、RSSI 约为-50dBm、而对于手指属性报告、RSSI 约为-62dBm。 在监听器中未观察到不成功的属性报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、RSSI 更差、并且怀疑未成功的属性报告未通过无线方式发送。  我不知道您用手指或定制板的详细信息施加了多少压力、但我猜您的 PCB 具有弱焊点、有时会断开、除非手指允许更好的连接。  我建议您查看您的电路板设计并回流焊料、并检查/更换匹配的电路无源器件。  您是否有额外的电路板可供进一步测试?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用定制板、而是使用 LAUNCHXL-CC2652R1。 我可以尝试交换两个板、或者向同事借用第三个板。 压力很小、基本上是触摸电路板顶部。

    距离很重要吗? 我是否应该让它们彼此远离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重复的问题、我看到您之前回答过。  我还意外地将您的回答标记为已解决、但您可以根据需要删除它。  我强烈建议检查其他 LaunchPad、以查看您当前使用的 LaunchPad 是否出现故障。  您还应将对讲机放置在至少12.5厘米的位置、以避免 近场干扰。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的范围是多少? 室内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 、但它也取决于输出 TX 功率、环境/通道噪声、Wi-Fi/BLE 干扰和物理屏障(如墙壁)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    将默认信道从11更改为另一信道、现在效果很好。

    谢谢