This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 CMW100+SRF studio 进行灵敏度测试

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1026458/cc2652p-sensitivity-test-with-cmw100-srf-studio

器件型号:CC2652P

大家好、  

我的一位客户使用 CMW100测试了灵敏度。 但发现数据包在 SRF Studio 中不断变化。  

在测试灵敏度时、您是否会看到相同的现象?  

如果有人成功地测试了灵敏度、您能否共享 CMW100的波形文件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    它们是在 LaunchPad 还是在定制板上进行测试?

    遗憾的是、我不熟悉 CMW100、因此无法提供波形文件。 接收到的数据包中有一半看起来是"不正常"(如右侧所示)。 您是否在屏蔽环境中执行此测试?  

    您也可以使用附加 LaunchPad 作为发送器来测试灵敏度(使用数据包 TX 设置 SRF)。 至少、这可以是您的比较点

    谢谢、

    Alexis