This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:genericapp 示例中的非 ZCL 消息。 有可能吗?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1025765/cc1352r-non-zcl-messages-in-genericapp-example-is-it-possible

器件型号:CC1352R

尊敬的 TI:

我正在构建一个应用程序、以便根据 ZR_genericapp 代码与其他 Zigbee 器件进行通信。

我还想接收不符合 ZCL 规范的消息。 有可能吗? 如果是、代码中的哪个位置可以检测到这些消息?

提前感谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    您的消息以何种方式不符合 ZCL 规范?  您应该能够通过在 zclGenericApp_processAfIncomingMsgInd 中使用自己的逻辑截取 AF 消息来实现此目的(请注意 zcl_ProcessMessageMSG 将如何进一步处理 ZCL 消息)。  虽然这个答案与 原来的问题并无不同,但如果我遗漏了一些东西,请告诉我。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的回答、添加相应的逻辑后、我能够拦截这些数据包。

    谢谢、

    Matias