This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:将基于1352的 ZED 与第三方 ZC 连接时出现问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1025461/launchxl-cc1352r1-problem-connecting-1352-based-zed-with-3rd-party-zc

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R、 Z-STACK

您好!

我正在尝试将 CC1352 Zigbee ZED 连接到第三方(基于 Digi XBee S2C) ZC。

1352 ZED 似乎加入了网络、但无法这样进行通信。 原因

据我所知,我在协会的回应(和相应的回应)之后看到了这一点

MAC ACK)、协调器应已发送传输密钥帧、其中包含 NWK 密钥。

Digi ZC、 因为它是在默认/非加密模式下运行 的(根据设计、我被告知)

它不发送任何此类 传输密钥帧。 我假设该行为是 Zigbee -

兼容(?) 那么、在1352方面、在调整 Zigbee 堆栈方面、我应该做什么-

配置设置和/或 Zigbee 应用代码以适应这种行为、并能够做到这一点  

与该 ZC 通信?

请提供建议。 感谢您的及时关注和帮助;感谢您:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 CC1352R 的 TI Z-Stack 基于 Zigbee 3.0、默认情况下可实现 TC 链路密钥安全。 您应该确保您的协调器也基于 Zigbee 3.0、以便 CC1352R Zigbee 器件可以加入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SmartEnrg、

    您需要在 ZD_sec_mgr.c 中将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 false

    此致、
    Ryan