This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:Linux 中的 Z 工具

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1025380/lp-cc2652rb-z-tool-in-linux

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好、E2E、

我们的客户已在 Linux 环境中安装了两个版本的 Z-Tool (Z-Tool.exe)和(setupztool1_0_0_2.exe)、并尝试使用 Winecfg 运行 Z-Tool.exe、但未启用 Winecfg 来配置和执行 Z-Tool。 客户希望按照 Zigbee 网络处理器(ZNP)接口中的讨论发送和接收 ZNP 命令。 需要您的帮助。 谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    Z-Tool 仅针对 Windows 而设计、从未打算在 Linux 上运行、我对 Winecfg 没有任何经验。  因此、我对如何解决该问题没有任何建议或建议。  他们可以尝试咨询 Linux 论坛以获得有关运行基于 Windows 的应用程序的进一步帮助。  他们还可以向 Winecfg 开发人员征求意见、但再次强调、请求不属于此论坛的专业知识范围。  由于 监视和测试 API 中提供了所有命令和数据包格式、因此客户可能可以进一步考虑使用 Python 开发一个更易于操作系统的脚本/接口。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以运行 Z-Stack Linux GW 参考设计、而不是使用 ZTool、该设计可以在 Linux 环境中与 ZNP 配合使用。