This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:某些 ZRS 无法将 NWK 与 MTO 连接

Guru**** 3003500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1024952/cc1352p-some-zrs-could-not-join-nwk-with-mto

器件型号:CC1352P

Ryan 和 YiKai、您好、

 通过 MTO 路由测试构建了一个 ZC 和40 ZRS 网络。 4 ZRS 定期保留 ZDO_END_DEVICE_ANNCE、但不加入。 3 ZRS 可以接收 ZC 消息、 但 ZC 无法接收这些 ZR 消息。 详细参数请参阅以下内容。

SDK4.40; NWK_MAX_DEVICE_LIST= 20;ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=60;  MAX_RTG_SRC_ENTRINDS = 66;集中器_路由_高速缓存= 1; 其他则与650B 相同。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供活动的监听器日志?  在不稳定行为开始之前、必须连接多少个器件?  您是否遵循 了 SWRA650中所有集中器/MTO 建议的定义?  有几个推荐选项、包括 :集中器_enable=true、集中器_发现_时间=60、集中器_路由_高速缓存=true、MAX_RTG_SRC_entries =200、SRC_RTG_EXPILOCK_TIME=255。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    除了  NWK_MAX_DEVICE_LIST= 20;ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=60;  MAX_RTG_SRC_ENTRINDS = 66;集中器_route_cache = 1;其他与650B 相同。

    在650B 集中器_发现_时间= 100时、SRC_RTG_EXPI_TIME=2。

    虽然某些 ZRS 有时会丢失消息、但在使用 AODV 后所有 ZRS 都加入了 NWK。 我将在切换回 MTO 后捕获监听器日志。

    此致、

    David