This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 的 ZigBee 直接支持

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023646/cc1352p-zigbee-direct-support-for-the-cc1352p

器件型号:CC1352P

您好、社区

我正在使用 ZNP 主机框架应用程序处理 CC1352P ZNP 器件。

我在 Zigbee Alliance 网站上阅读了一些有关 Zigbee Direct 的文档。

连接标准联盟 ZigBee-Direct-feate-in 开发

我想知道、  

CC1352P 是否支持此功能?

如果是、

TI 是否会为此提供任何文档/SDK?

此致、
Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    感谢您的联系。  如文章所示、TI 是  Zigbee 直接功能开发的积极参与者 、并且将在 CSA 发布此规范后立即提供 SDK 支持和文档。  尽管如此、尚未定义哪些器件将正式包含此功能。  随着 Zigbee 直接规范接近完成、将提供更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :您能帮我了解此版本的预计日期吗?

    此外、

    如果我们想更早开始、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Zigbee 直接规范仍在定义中、目前尚不知道预计发布日期是多少、也不知道预发布 SDK 是否可用。  请继续关注 CSA 和 TI 的更多更新。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    : 供您参考。