This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否可以使用 EWARM 调试 ZStack

Guru**** 2966340 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023584/cc2538-is-it-possibe-to-debug-zstack-using-ewarm

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 Z-stack

您好的团队,  

我们目前正在开发一个使用 ZED (CC2650)和 ZC (CC2538)在 ZStack  1.2HA 上开发的系统

是否可以使用 EWARM 调试 ZStack? 如果可能、您能否显示正确的方法  

因为下载软件后 ,在我们点击“开始调试”时出现错误。  

如果无法进行调试 ,是否有任何方法可以通过使用共享内存等来查看 ZStack 条件?  

我们将感谢您的任何帮助、

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 IAR 调试 Z-Stack Home 1.2.2a 中的示例没有问题。 您可以参阅 Z-Stack 文档文件夹中的 Z-Stack Home Sample Application User's Guide.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalila:

    请详细说明您观察到的错误的性质。  另请注意、建议 用于 Z-Stack HA 1.2.2a 的 IAR 版本为 v7.40、而对于 Z-Stack 3.0、IAR 版本为 v8.22 (仅适用于 CC2538)、并且在调试设置时应使用类似的版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考上面提到的文档来调试程序。 下载活动应用程序后,当我尝试下载和调试 ZStackCore 时,出现以下错误,请参阅附加的 png 文件。  

    谢谢,

    Dalila  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能调试应用程序而不能调试 ZStackCore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于如何调试 ZStack,是否有任何其他方法或建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 内核主要在库中提供、不为应用开发人员打开。 为什么需要调试 ZStackCore?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统当前有很多问题。 例如、在下面的主题中发布的主题  

    CC2650EM-7ID-RD:CC2650停止发送测量数据包- Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛

    因此,为了解决这个问题,我们需要调试 ZStackCore。

    从上面提到的线程中,我们认为问题的根源是缺少 NWK 密钥,但我们无法证明我们的扣除。 因此,我们考虑在重现问题的同时调试 ZStackCore,以确保我们的扣减。  

    此致、

    Dalila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强烈建议您从 Z-Stack HA 1.2.2a 迁移、并为 Zigbee 项目选择 CC2650以外的产品。

    此致、
    Ryan