This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在初始化期间 ZNP 卡在 DisableFlashCache 中

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023662/cc2652p-znp-stuck-in-disableflashcache-during-initialization

器件型号:CC2652P

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48

客户使用 CC2652P 作为 ZNP、他们的板之一在初始化期间遇到问题。  执行 stackInit()后,程序从未达到 OsalPortTimers_registerCleanupEvent()。 使用断点进行调试时,他们发现程序卡在 disableFlashCache ()中的 while 循环中。

发现这个问题后、客户尝试刷芯片几次、但运气不好、但是一晚后主板恢复正常。 在尝试重现此问题时、是否有任何建议与此类问题相关、以及他们应采取哪些措施来查找此问题?

谢谢。

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我以前从未观察过这个问题、也不知道这种行为的任何类似内部实例。  DisableFlashCache 函数由 NVSCC26XX_WRITE 和 NVSCC26XX_ERASE 使用、因此 ZNP 固件很可能卡在 stackInit -> zgInit 上。  客户使用的是 LaunchPad 还是定制 PCB?   它们的工作电压是多少、它们是否启用了电压检查(即 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV)、客户是否在 芯片回流焊之间完全通电?  请告诉我是否/何时可以重现问题。

    此致、
    Ryan