This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接到中继器的终端设备的网络无路由。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1137843/network-no-route-for-end-device-connected-to-repeater

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我有一个 ZED 连接到 ZR (智能插头)。

如果我关闭转换器电源并将其打开、在形成网络后、我可以正确地询问 ZR、但不能询问连接到它们的 ZED。

当我发送 AF_DATA_REQUEST 时、我会在 AF_DATA_CONFIRM 中获得一个"网络无路由"作为返回。

对这种行为的原因有什么看法?

此致、

Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    如果已对 ZC 进行功率循环、则它将不知道 ZED 是否具有新的 ZR 父级。  您可以使用 ZED 地址广播路由发现(ZDO_EXT_route_DISC)、以在 发送数据请求之前确认正确的路由。  您还可以在 AF_DATA_Request Options 属性中设置发现路由位(5)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位置的计数就像从0开始的数组计数、这意味着第5位是第6个元素、还是从第1个元素开始、这意味着第5 位实际上是第5个元素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AF.h 上、我看到以下行:

    #define AF_DISCV_ROUTE                     0x00   // This option is no longer available, and is included for backwards compatibility

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将是第五个位、从0到7。  好的一点:Ayman、我只是想最新的 Z-Stack 会自动执行路由发现。  您使用的是什么器件和 Z-Stack 版本?  这不会使手动执行路由发现的功能失效。  您能否提供交易的终端和监听器日志?  您还可以在论坛中搜索 类似的 E2E 主题

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 ZStack 3.X.0。

    我可以向您发送中继器的日志、这会导致我没有路由问题、而中继器的监听器日志不会导致我没有路由问题。

    德韦尔科是有问题的一个。

    无法将其附加到答复中、我可以向其发送任何电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、问题仅涉及某些中继器(ZR)型号?  您似乎应该联系这些制造商以获得更多信息。  或者 、Zigbee2MQTT 论坛可能 之前经历过类似的行为、可以提供更多帮助。  您可以将日志压缩为 zip 文件、并将其附加到您的回复(如果有此问题)。  我更愿意在外部论坛上进行这项调查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是日志:

    e2e.ti.com/.../Sniffing-Log.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用终端设备的 NWKAddress 和选项= 0x01执行 ZDO_EXT_route_DISC、但没有任何变化。 我在回答中收到状态:SUCCESSS、但似乎没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送日志、但由于未提供 NWK 密钥、因此这些日志已加密。  我还想知道我应该指的数据包范围是多少、因为日志涵盖了数千条消息。   ZDO_EXT_route_DISC 选项如下所示、我不确定您的预期效果、因为它取决于您的 ZC 设置。  您还应确保广播半径足够。

    //Route request command option
    #define MTO_ROUTE           0x01       // Used in option of NLME_RouteDiscoveryRequest() and rtgTable[]
    #define NO_ROUTE_CACHE      0x02       // Used in option of NLME_RouteDiscoveryRequest() and rtgTable[]
    #define RTG_RECORD          0x04       // Used in option of rtgTable[]
    #define MTO_ROUTE_RC        0x08       // Sender has route cache. Used in option of rtgTable[]
    #define MTO_ROUTE_NRC       0x10       // Sender doesn't have route cache. Used in option of rtgTable[]
    #define DEST_IEEE_ADDR      0x20       // Used in option of route request command frame
    #define MULTICAST_ROUTE     0x40       // Ued in all three places

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 NWK 密钥。  Develco 0x8bBD 正在广播 ZC 路由请求、但未 通过路由响应/记录进行响应。  我还注意到0x7560 (飞利浦)似乎是0x1c38的父项、而不是0x8bd。  尽管我发现在监听器日志中看不到来自 ZC 的任何链路状态消息、但0x0000和0x8bd/0x7560之间的邻居连接似乎在一段时间后恢复。  请确保所有设备都足够靠近监听器、以便您可以捕获所有数据包。  您需要联系戴维尔科/飞利浦设备制造商,以进一步确定为什么设备以这种方式运行,因为报告其他路由器按预期运行。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您、我就无路由问题与 Evelco 取得了联系、但至今没有任何结果。

    我得到了"无 ACK 层 APS"这意味着什么? 它会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “无 ACK 层 APS”错误的上下文是什么?  它在您的系统中是如何显示的?  启用 AP 时存在 ACK、《 Z-Stack 用户指南》的"端到端确认"部分对此进行了讨论

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线程标记为已关闭之前的最后一个问题。

    ZigBee 规范是否明确禁止终端设备发送路由请求?

    导致"无路由错误 "的原因是、当协调器关闭且智能插头将其与恒温器的关系更改为路由器时、我的终端设备发送了路由请求、这显然会导致通信中断。

    对于终端设备而言、这不是正常行为、 而是我只能从路由器上得到的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 终端设备应能够像其他 Zigbee 节点类型(路由器和协调器)一样发送路由请求。   如果 ZED 很少从其父节点请求数据(即不频繁轮询)、则提供路由响应/应答可能很困难。  ZED 子级可以更改其路由器节点父级、如果无法再找到其原始节点、则这是一个称为 父级丢失过程的过程。

    此致、
    Ryan