Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
我们使用 CC2652P 作为 ZNP、同时使用我们自己的主机作为协调器。GPD_switch 和 ZR_LIGHT_Sink 能否加入 ZNP 协调器以相互协作? 如果是、您能否提供测试步骤? 例如、将 ZTOOL 与 ZNP 配合使用以与 GPD_SWITCH 和 ZR_LIGHT_SINK 配合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 YiKai、
如果 ZNP 用作 GP 源设备(GPD_SWITCH)和 GP 接收设备(ZR_LIGHT_SINK)的 ZC 和 GP 代理、则无需进行任何修改即可实现此目的。 您是否遵循 了 GPD_SWITCH 和 ZR_LIGHT_SINK README 的 CUI 调试说明? 另请参阅 《Z-Stack 用户指南 》的 GP 应用部分、如果您继续遇到调试问题、请提供监听器日志。
此致、
Ryan
Ryan Brown1 可以将 ZNP 协调器转变为 GP Sink。 如果是、如何操作?
您好、Ryan、
我的测试如下所示(监听器供您参考)、
ZNP 创建网络作为 ZC
2. ZR_LIGHT_Sink 启用 GPS 调试并加入 ZC
3. GPD_SWITCH 与 ZR_LIGHT_SINK 对
4. ZR_LIGHT_Sink 禁用 GPS 调试
5. GPD_switch 发送开/关命令
我们可以看到 GPD_SWITCH 广播开/关命令、而 ZR_LIGHT_Sink 接收这些命令。 由于 GPD_switch 广播开/关命令、因此附近的 ZC (具有 GP 代理功能)不应该重新广播这些 命令? 我们是否错过或误解 了任何内容?
e2e.ti.com/.../20210928_5F00_GP.zip
您好、Kimi、
感谢您提供更多信息。 我从我的终点就能再现同样的内容 我发现 ZNP 项目定义 了 DISABLE_GREENPOWER_BASIAL_PROXY、因此不会从 ZC 转发 GP 通知。 GP 代理实现在应用程序上、因此主机有责任从 ZNP 的 GP 存根层解释 MT GP API、以命令重新广播 ZCL GP 通知。
YiKai、您好!
GP 接收器功能也特定于 Zigbee 应用、因此应从网关执行此操作。
此致、
Ryan
Ryan Brown1 您能否在主机端提供实施 GP 功能的步骤?
我个人还没有尝试过这种方法、但 ZigBee-linux-sensor-to-cloud 确实提供了 MT_GREENPOWER 命令处理、您可以比较接收器与非接收器光应用示例、并 从 Z-Stack 用户指南中添加绿色电源接收器指令。 但这并不是一个微小的改变/努力、而且 TI 目前还没有开箱即用的演示来提供此功能。
此致、
Ryan
Ryan Brown1 能否详细说明 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud 中提供 MT_GREENPOWER 命令处理的源文件?
在 ZNP_MISC.c 内,handleOx当 Msgs 有 一个 MT_RPC_SYS_GP 子系统,该子系统处理 MT_GP*情况。 以传入的 GP 数据指示器为例、这将为 zstackpb.c 中的 processGpDataIndMsgInd 创建一个 GP_Incoming_data_IND_CMD 事件、然后 是执行 gatewaysrvr.c 中的 processGpDataIndMsgInd 的 ZStack_CMD_IDS__GP_DATA_IND_ING_INcoming 事件 这最终导致 gp_common.c 中的 GP_DataInd 相应地由应用程序处理、包括 GP_ProccessNotification -> zclGp_SendGpNotificationCommand。
此致、
Ryan