This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在不同环境条件下运行

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1040255/cc2652r-operation-in-different-environmental-conditions

器件型号:CC2652R

大家好、我想知道集成的 cc2652是否会对不同海拔或空气压力条件下的运行产生影响。

此致、

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    据我所知、我们没有明确测试 CC2652在不同压力/高度下的运行情况。 您能否提供更多详细信息或用例? 该器件是在高压环境还是低压环境中运行? 该器件是在高海拔还是低海拔运行? 同时、我将与一些主题专家联系、看看他们是否有任何信息可供分享。 同时、您能否回答上述问题?

    此致、

    1月