This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 6dB 最小500kHz 带宽

Guru**** 3006720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1038699/cc2530-cc2530-6db-minimum-500-khz-bandwidth

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2592

希望深入了解如何配置 CC2530以满足 FCC 15.247要求"。 此类系统的最小6dB 带宽为500kHz"。 我们测量的带宽为156kHz。 在其他论坛(请参阅参考)中、这似乎可以通过 寄存器设置进行更改? 我们将 CC2530与 cc2592范围扩展器结合使用。 如果有任何见解,将不胜感激。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享测量结果的屏幕截图?

    CC2530的数据芯片速率为2MHz、因此怀疑在6dB 下降时具有156kHz 带宽。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 在每秒传输~30个字节的数据包时、捕获了156kHz 带宽。  

    使用我们自己的频谱分析仪、在恒定载波传输模式下、我们测量以下参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ANSI C63建议使用以下其中一种 DTS 带宽测量方法进行设置:

    RBW = 100kHz

    VBW >= 3 * RBW

    探测器=峰值

    跟踪=最大保持

    扫描=自动

    "测量受相关频率限制的发射的最大宽度
    具有衰减的两个最外振幅点(上频和下频)
    基波辐射中测得的最高水平6dB。"

    您可以将器件(CC2530)设置为传输连续调制载波。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 在连续调制载波传输的情况下、我们也能始终看到小于500kHz 的带宽。  



    CC2530配置中是否存在会导致此问题的东西? 是否存在我设置不正确的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看您的无线电设置是否与 CC2530的 SmartRF Studio 设置一致。

    下面是我们其中一个 CC2530 EM 模块的6dB BW 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们一直在使用 SmartRF Studio 设置来实现 CC2530与 CC2592范围扩展器、我们在连续未调制 TX 下仍然看到相同的结果。 使用连续调制的 TX... 我相信我们会看到更好的结果。 请参阅以下内容:


    注意:我必须调整以下寄存器才能从 RF Studio 获得输出传输:

    RFC_OBS_CTRL0 = 0x68

    RFC_OBS_CTRL1 = 0x6A

    OBSSEL2= 0xfb

    OBSSEL3 = 0xFC

    我认为这是 CC2592的 GPIO 接口的结果。

    我是否应该特别注意其他寄存器? 所有其他寄存器似乎具有相同的值。

    当我将传输从未调制连续更改为已调制连续时、我们得到以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查看表11: https://www.ti.com/lit/an/swra465a/swra465a.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我们已经在提供的应用手册中使用了这些寄存器值。

    我通过调整以下寄存器来增加带宽:

    MDMCTRL0 = 0x85;MDMCTRL1 = 0x14;MDMTEST0 = 0xb1;MDMTEST1 = 0x08;

    从上图可以看出带宽现在为~2MHz。 是否可以将带宽调整到接近500kHz? MDMCTRL/MDMTEST 寄存器是否是唯一可调整此参数的位置? 或者我不应该调整这些寄存器值。

    感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是您对设置(已经是最佳设置)的最佳操作。

    您可以尝试设置 MDMCTRL0.TX_FILTER = 0x0、这将启用正常的 IEEE 滤波、但也会降低带外发射。

    此致