This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-Stack Linux 网关3:RAM 和空间要求

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, TIDC-ZNP-HOST-SW3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1040012/z-stack-linux-gateway-3-ram-and-space-requirements

主题中讨论的其他器件:Z-stack、 TIDC-ZNP-HOST-SW3

早上好

我们正在评估 CC2652以用于新型 ZigBee 网关产品的加热控制...

但是、终端产品必须始终便宜且小巧...在嵌入式 Linux 系统上运行 Z-Stack 网关软件时、对存储器和闪存空间的要求大致是什么?

  • 我假设32MB 闪存和64MB RAM 太小?
  • 或者、是否有适合小型封装的网关软件精简版?

Tunno Tuya 如何使用其 OpenWRT 网关上的 TYZS4 ZigBee 模块、运行32MB RAM 和16MB 闪存空间...

提前感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack Linux Gateway 只是一个参考设计、32MB RAM 就足够了。 如果您需要更紧凑的 RAM/Flash 使用、可以使用 ZNP/MT 命令自行实现 Zigbee 网关。  请访问 www.ti.com/.../TIDC-ZNP-HOST-SW3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如 YK 所述,您可以进一步修改现有的 Z-Stack 网关主机或开发自己的网关主机以满足要求。  最终是使用 MT API 来控制用作 ZNP 的 CC2652。  TIDC-ZNP-HOST-SW3使用 ZNP-HOST-framework 、您可以参考这 篇类似的 E2E 文章 、了解 Zigbee 3.0移植工作。

    此致、
    Ryan