This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何使 ZNP 自动启动

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1039454/cc2652p-how-to-get-the-znp-to-auto-start

器件型号:CC2652P

芯片:CC2652P1F

SDK:CC13x2/26x2 SDK

演示:ZNP

要求:

我将 CC2652用作 ZC。 当我复位 ZC 时、它返回到 DEV_HOLD

步骤:

针对复位、选通 NV 配置

10:36:58.53 COM1 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0003
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x00)

读取信息:

10:03:22.13 COM8 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)

10:03:22.14 COM8 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x00124B0020CD1F95
短地址:0xFFFE
DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
DeviceState:DEV_HOLD (0x0)
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList

如果我们 使用以下 UART 命令、ZigBee 网络将启动,对吧?  

10:38:45.58 COM1 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)->使用网络构建作为启动协调器的参数开始调试

那么、我们如何配置自动启动?我希望 ZC 在上电后能够自动连接到 ZED

 

BR

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victor,

    您可以在 ZNP 项目的初始位置调用启动调试功能。



    您可以尝试将 devState 修改为 DEV_init (我不确定是否可行)。

    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P

    芯片:CC2652P1F

    SDK:CC13x2/26x2 SDK

    演示:ZNP

    要求:

    我将 CC2652用作 ZC。 当我复位 ZC 时、它返回到 DEV_HOLD

    步骤:

    我使用  CC2652作为 ZC,连接 Zigbee 灯。  

    ZTOOL 报告了此警告信息。 网络是否成功?  我还无法控制这种 ZigBee 光  

    请参阅下面的屏幕截图

     

    BR

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victor,

    ZNP 重新启动后、您是否重新注册了端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常使用 APP_CNF_BDB_START_TUSING 在主机和 ZNP 启动后立即启动协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您必须使用参数0的 APP_CNF_BDB_START_TUSING 在每次上电时启动协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    对于 ZigBee 光控制问题、我将重新创建另一个问题。

    谢谢、

    维克多