This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530+CC2592

Guru**** 2929690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1038470/cc2530-cc2530-cc2592

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2592

TX 模式下 CC2530+CC2592的占用带宽(OBW)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最大 TX 功率下、99%的带宽约为3.5MHz。

    在较低的功率水平下变得更小。

    另请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/swra465a/swra465a.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    因此、  当 TX 功率从最小值变为最大值时、OBW 将为2MHz 至3.5MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、介于两者之间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、,的测试设备,如 IQ2010或 CMW500其用于 Zigbee 的 OWB 是2MHz。 如何使用这些器件测试 CC2530+CC2592的 TX 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CMW500可能具有频谱分析仪模式、您可以使用该模式测量 BW。 请参阅用户手册。

    此致