This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3的 ROM 中?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1039214/cc2651r3-what-is-in-rom-of-cc2651r3

器件型号:CC2651R3

CC2651R7的 ROM 为40KB、但 CC2652D1为256KB。 该 ROM 无法由客户编程、 其用途是什么?

CC2651B3的 ROM 已降至40KB、 已实现了什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    除了 Clement 的答案之外、请参阅 《Z-Stack 用户指南 》的硬件架构部分、以进一步了解已删除或修改的特性和外设。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC2651R3器件上、ROM 仅包含引导代码。 它用于引导器件、运行一些修整并使器件准备好执行一些代码。

    其他器件(如 CC2652R1)、ROM 还包含一些 TIRTOS 和 BLE 堆栈。 在 CC2651R3器件上、这已移至闪存。 工具链将确保将适当的软件片段链接到刷写的映像中。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经证明了这一点。 CC2652R1上相同的协调器源代码将生成198KB 的固件文件、但在 CC2651R3 上生成208KB 的固件文件。