This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZNP 演示:如何发送 UART 命令来控制端点 Zigbee Light

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1039115/cc2652p-znp-demo-how-to-send-uart-command-for-controlling-the-endpoint-zigbee-light

器件型号:CC2652P

芯片:CC2652P1F

SDK:CC13x2/26x2 SDK

演示:ZNP

要求:

我,CC2652作为协调器运行 ZNP 演示。 通过 PC 串行端口发送命令。

如果我让 ZigBee Light 加入我的网络、与 Z-tool 类似、我应该在串行端口?中输入什么命令

PC 端不集成 ZCL、我只想使用串行端口命令进行测试。

 

BR

维克多