This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Z-Stack 是否仍在维护?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1038668/cc2531-z-stack-still-maintained

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

晚上好

TI 网站列出了 CC2531仍处于活动状态...并将其视为具有内置 USB PHY 的 ZigBee 的唯一器件。

此外、Z-Stack 也可用。。。尽管发布日期是2018年。

那么、当需要 USB 时、该器件是否仍然保存下来使用?
为什么没有 Linux Z-Stack 安装程序? 还是可以将 Windows 安装程序与 Wine 一起使用并将 SDK 文件夹复制到 Linux ti 文件夹上?

提前感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    CC2531仍然有效、但 Z-Stack 3.0.X 不再更新或维护。  我强烈建议仅考虑 SimpleLink CC13XX/CC26XX 解决方案、该解决方案将每季度更新一次软件、并包含连接标准联盟(CSA)发布的 Zigbee 规范更新。

    如果您仍然想将 CC2531视为一个选项、则可以尝试按照您所述的方法为 Linux 安装 Z-Stack 3.0.2、但 TI 尚未对此进行验证。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    将在星期五尝试...届时还将获得更多 TI 硬件;-)

    对于具有内置 USB 的 cc13x2/26x2器件、未来是否有任何计划?

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    在不久的将来、没有计划支持 SimpleLink 内置 USB。

    此致、
    Ryan