This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:多协议 DMM 是否仅在相同的频率范围内?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1038658/launchxl-cc1352p-is-dmm-for-multiprotocol-in-same-frequency-range-only

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

晚上好(o;

当新用户在 cc13x2-26x2 SDK 上弄湿双脚时..... 它支持 DMM 功能...

这是仅在我想 在 ZNP 上同时使用 ZigBee 和 BLE 还是用于868MHz 内置无线电时使用?

提出以下问题的原因:

开发具有双以太网和 WiFi 的 ZigBee 网关……由于我们仍有大量868范围内的传统室内恒温器在运行802.15.4 MiWi 协议,因此 cc1352器件将是完美匹配……因此我们可以顺利地从 MiWi 迁移到 ZigBee 3.0。 还不确定部署方案中是否需要 BLE。

提前感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     TI 开发的 DMM 示例范围涵盖 BLE-5堆栈加 Z-Stack、15.4-Stack 或 PropRF。  如果您想开发 Z-Stack + MiWi DMM 项目、则必须在参考 TI DMM 用户指南 和 DMM 集成 SimpleLink Academy 实验时自行开发。  我不知道 MiWi 协议、也不知道是否有适用于 SimpleLink CC13XX 器  件的解决方案、但 TI 不提供该解决方案。  我还怀疑 DMM 非常适合 ZNP 网关行为、因为这需要对无线电资源的大多数访问来维护网络以及主机通信所需的处理。  您可以考虑使用 OAD 更新或存储两 个单独的堆栈应用程序、以便在器件启动时进行选择。

    此致、
    Ryan