This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:Zed_SW 示例:未发现

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1038526/launchxl-cc26x2r1-zed_sw-example-no-discovery

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack、 CC2531

下午好

我的第一个 cc26x2 Launchpad 现已推出...所以我构建了 zed_sw 项目并将其上载...好... readme.html 告诉我按 BTN1开始调试过程...但当我在家庭自动化系统(HA)中搜索新的 ZigBee 器件时、它找不到该新器件...

那么、在构建之前、我是否错过了预先更改一些配置值?

提前感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚尝试了 zed_light 示例… 在控制台中、当按下 BTN1时、看到它更改为"已初始化"、但也不能被家庭助手发现...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否有监听器器件可用于查看无线传输中发生的情况?  您是否在 Z-Stack 项目的 SysConfig (Z-Stack -> Radio -> Primary Channels)中配置了主通道掩码、以匹配现有网络的主通道掩码?  也可以从您在屏幕截图中引用的通用用户界面(CUI)中修改此设置。  如果您的系统使用 Zigbee HA 1.2规范、则必须在 ZD_sec_mgr.c 中将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 false、以便 Zigbee 3.0器 件不会请求 TC Link Key 更新、在 BDBC_TC_LINK_KEY_EXANGE_TIMEOUT ms 之后、在没有新密钥的情况下、它将放弃加入网络。  通过将 ZED 开关调试到 ZC 照明网络、这有助于更熟悉 Z-Stack 项目。  您可以参阅 Zigbee Project Zero SimpleLink Academy 实验。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有用;-)

    尽管打开/关闭和更改亮度的延迟在2到3秒之间..... 我的其他 ZigBee 灯的响应速度要快得多...

    对于监听器件...确定这会更好...但到目前为止、在 Linux 上、Wireshark....no仅支持 CC2531 USB 软件狗。我不确定是否可以使用 CC26X2 Launchpad 作为 well..besides、然后闪存哪个固件:

    cc26x2r1lp/sniffer_fw.hex
    cc26x0lp/sniffer_fw.hex
    cc2652rblp/sniffer_fw.hex

    这里有一个旧的 CC2531 USB 软件狗..但 CC 调试器仍在回家的路上闪烁(o;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZED 的最大延迟取决于 POLL_RATE (SysConfig -> Z-Stack -> Power Management -> Poll Period 中的默认值为3000ms)。  您可以使用 cc26x2r1lp 十六进制映像、并参阅 Zigbee 数据包监听解决方案 E2E 博文。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在周末不久的时候,我们就要做更多的实验,来尝试这个很棒的堆栈(o;

    遗憾的是、这些文档仅描述了适用于 Windows 的 Wireshark、因为插件文件是.dll only...no无法确定所提供的源是否会在 Linux 上编译并可用...