This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何设置邻居表的大小?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1037225/cc2652p-how-to-set-the-size-of-the-neighbor-table

器件型号:CC2652P

我将 MAX_neighber_entries 更改为3、但 处于链路状态的相邻器件数将超过3。

如果要控制 处于链路状态的相邻设备数量、该怎么办?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    链路状态消息包括已删除任何重复项的关联设备和相邻设备。   正确定义 MAX_neighbor entries / NWK_MAX_DEVICE_LIST 应限制报告的链接数。  编程前、请确保清理/重建项目并擦除 NV 存储器、如果您仍不清楚器件的预期行为、请提供监听器日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    感谢您的回复。

    在要测试的 ZNP 项目中、我只将 MAX_neighbor entries 设置为1并将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 设置为2、测试结果如下:

    数据包 num 999:当我添加第四台路由器时,协调器的链路状态中出现4个偏离信息。
    Q1:处于链路状态的相邻器件的最大数量是 NWK_MAX_DEVICES 和 MAX_neighbor entries 之和?

    数据包 num 1488:在我关闭4个路由设备中的一个(协调器的子设备)后、协调器的链路状态中会显示3个设备信息。

    数据包 num 1568:第七台路由器成功加入网络;此时,协调器链路状态中的设备信息未更新为4。
    问题2:为什么? 仅当 ZStack 的邻居表[]中的器件断电或消失时、它才会更新链路状态中的邻居路由器件信息?

    e2e.ti.com/.../neighbor-Table.zip

    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.链路状态消息考虑 gNWK_MAX_DEVICE_LIST = NWK_MAX_DEVICES = NWK_MAX_DEVICE_LIST + 1 = 3在您的方案中、加上 MAX_ALTERN_BLOCINES 的一个共生成四 个条目、因此您可以尝试从 NWK_MAX_DEVICES 中删除"+"以查看这是否会更改预期的最大链路状态消息条目。

    2.邻居表仅在  ZDO_ProcessDeviceAnnce 期间通过 nwkneighbor RemoveAllStraned 进行清理,该操作可以解释您观察到的行为,您可以根据需要进一步测试和手动调用此 API 以用于应用目的。

    此致、
    Ryan