下午好
现在 CCS 已经设置好了,我的 Debian 11工作站的建筑很好,而且还订购了 Launchpad……
哪一个是构建 ZigBee 协调器的良好示例项目?
我们的目标是构建基于嵌入式 Linux 的网关、该网关应通过 UART/SPI/I2C 与 ZigBee 芯片通信、以便能够发现和添加恒温器。
在示例文件夹中,它必须是许多 zc_项目之一.....
提前感谢
Richard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下午好
现在 CCS 已经设置好了,我的 Debian 11工作站的建筑很好,而且还订购了 Launchpad……
哪一个是构建 ZigBee 协调器的良好示例项目?
我们的目标是构建基于嵌入式 Linux 的网关、该网关应通过 UART/SPI/I2C 与 ZigBee 芯片通信、以便能够发现和添加恒温器。
在示例文件夹中,它必须是许多 zc_项目之一.....
提前感谢
Richard
您好 Richard、
您很可能希望使用 ZNP、请参阅 Z-Stack 用户指南、 Zigbee Linux Gateway Project Zero和 ZigBee-Linux-sensor-to-cloud 文档。
此致、
Ryan
你好、Ryan
嗯,这里没有 Ubuntu,但是 Debian 11……所以也应该这样做……并且有很多 RPIS 在周围(o;
最终应用程序应该在 OpenWRT 系统上运行,但有人解决了问题...我只需要展示如何通过 UART/SPI 与 CC2652进行通信。
但我想当硬件送达时,我会有更多的想法和使用 CC13X2/26X2的想法;-)
奇怪的是、我以前没有偶然发现 TI ZStack。。。如果能节省几天的时间、就可以用 XB3和 EmberZnet 将头发拉出(o;
BTW:这里有很棒的社区...
谢谢
Richard