Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
我将 ZigBee 器件用作路由器器件。 我发现了一个问题、即我的器件在不活动10分钟后处于未知状态。 在这种情况下、器件不响应来自协调器的任何帧。 坐标器还显示设备进入脱机模式。
我不明白正在发生什么、请指导我。
此致、
Chintamani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://drive.google.com/drive/folders/1JPrc2mXiSawzB5B2ZuI6VODWWfEIO7Mf?usp=sharing
您好、Chintamani、
查看 disconnect1.cWBX、没有来自0x568A ZR 的链接状态消息。 因此、ZC 会在 NWK_route_age_limit 后将路由标记为 BAD、并在 LQI 请求之前发送路由请求、而 LQI 请求只是偶尔从 ZR 接收 MAC ACK。 从这种行为中可以清楚地看出 Z-Stack 由于某种原因(HAL 断言、存储器泄漏等)被锁定、并且需要复位才能继续正常运行。 您能否在此状态下调试器件、以及您对默认示例进行了哪些更改?
此致、
Ryan
您好、Ryan、
我刚刚启用了 CUI_DISABLE 标志、以便对所有 UI 部件进行注释。 除此之外、我没有更改任何有关 z stack 的功能。 请查找随附的所有代码。 请指导我。 需要您的帮助来解决此问题。
https://drive.google.com/drive/folders/1cC41ssq9nXqSDqumbjtfBNxnaV0ZzKMw?usp=sharing
我不知道这一要求的条件。 因此问题可能与 gaschange_SendChangeNotification -> zclSS_IAS_Send_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd 有关? 无论如何、我的测试都不会达到代码的这一部分。 由于您已确定 导致问题的资源、因此您可以使用断点进一步调试这部分代码、并使用监听器日志补充调查、以发现根本原因。
此致、
Ryan