This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:是否可以禁用信标响应或在其之前添加延迟?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1037018/cc2652p-is-it-possible-to-disable-the-beacon-response-or-add-a-delay-before-it

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

在大型网络中、如果加入设备发送信标请求、协调器和所有路由器将以信标响应进行响应、可能会导致新设备尝试加入网络时网络开销增加。 当多个设备同时尝试加入时、设备很难成功加入。

是否有办法通过手动启用/禁用信标响应或在发送信标响应之前添加随机延迟来改进此功能?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    无法禁用 Z-Stack 中的信标响应。  这是检测 Pan ID 冲突和网络重新连接所必需的。  Zigbee 2017 PRO 规范的附录 D.9.1.5规定 :"所有协调器/路由器都应使用信标响应信标请求。"  没有用于延迟信标响应的宏。

    此致、
    Ryan