Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
SDK 4.40.0.44
2个 Launchpad cc1352r1
第1个 LP -"DMM_zed_switch_remote_display_app"项目
第二个 LP - Smart RF Studio 已连接
我们希望在 CUI 菜单中实现测试、但当我们调用命令 HCI_EXT_ModemTestTxCmd (LL_EXT_TX_UNCHADD_CARRIER、0)时、不会发生任何情况。 我们在使用 Smart RF Studio 的另一个 LP 板上看不到任何信号。 我们在 SmartRF Studio 中选择了通道37 (2402MHz)。
我们还尝试 了 HCI_EXT_EnhancedModemTestTxCmd (LL_EXT_TX_UN调 制载体、LL_EXT_RF_Setup_1m_PHY、0)、结果相同。
所有这些函数返回成功结果(0)。
我们在"build_component.opts"中添加了参数-dHCCI_TL_full、否则它会卡在 ROM_init.c ROM_Spinlock()中。
我们在 TX -> RX 模式下使用 Smart RF Studio 测试了这两个 LaunchPad、两者均正常工作。 我们看到了信号。
我们如何开始测试? 我们是否不初始化某个内容、这就是为什么测试无法启动?
P.S. 在我们基于 SDK 3.10.00.53的旧 BLE 项目中、虽然在"build_component.opts"文件中有-DHCI_TL_none、但测试运行良好、没有任何问题。