This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Z-Stack 如何选择用于网络构建的通道?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1036271/cc2652p-how-does-z-stack-choose-the-channel-for-network-formation

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

客户使用 CC2652P 作为 ZNP、他们发现有时在嘈杂的网络环境中、路由器很难加入由 CC2652 ZNP 构成的网络。 ZNP 使用信道11/15/20/25的主信道掩码、尽管信道15实际上是其测试环境中最繁忙的信道(其中活动的 PAN ID 最多)、但似乎始终选择信道15作为网络构建。 CC2652在重新启动网络之前已重置为出厂设置。

我有2个关于此问题的问题:

1. Z-Stack 使用什么策略来选择通道以形成网络? 根据用户指南,协调器将在噪声最小的信道上创建网络,协调器如何检测噪声并确定信道是否准确使用?  

2.客户希望在形成网络之前执行手动通道扫描。  NLME_EDScanRequest 和 NLME_EDScanConfirm 似乎是适合此作业的 API。 NLME_EDScanConfirm 被推送到应用层以便用户可以处理扫描结果的位置在哪里?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    1.我可以从 Z-Stack 用户指南中看到您所引用的 Z-Stack 概述部分、我将采取措施更改该描述、因为它看起来不正确。  Z-Stack 首先运行能量检测、以确保屏蔽列表中的每个通道都通过 MAX_ED_THRESHOLD 阈值、然后从其余通道中选择网络数量最少的通道来启动新网络。  我想从客户的测试环境中了解客户的发现,以进一步了解他们的渠道选择是否不符合我所描述的流程。

    ZDNwkMgr_Init 显示  pZDNwkMgr_EDScanConfirmCB = ZDNwkmdMgr_EDScanConfirmCB;这会导致  ZDNwkcl_ProcessEDScanConfirm ->  ZDNwkMgr_Buildgs SendUpdateMgmt -> ZDP_MgmtNwkUpdateMgmt_Processesmgr_Zmgr_Zmgr_zwk_Processed_ZDCMDB_Notify_ZDCMDB_ZwkNotify_Zmask_Zmag_Zmag_Zm=ZDN_ZDCMDB_ZMSC_ZMCMDB_EN_EN_ZWCMDB_Notif_    

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     ZDNwkMgr_EDScanConfirm_t 中的 energyDetectList 是否代表802.15.4规范中的 ED 值? 换言之、更高的 energyDetectList 值是否意味着信道更加繁忙? 我在802.15.4规范中找到了 ED 值的定义、如下所示、 energyDetectList 值是否等于图片中的 macEd?

    此外、 macPibDefaults 中的 LBT RSSI 阈值是否意味着 ED 值或 dBm 值?

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    较高的 ED 值意味着信道更繁忙。  从技术上讲 、ED =(255 *(rssiDbm+90))/85根据 CC2652P 灵敏度值、这是我在 Z-Stack 中找到的用于能量检测测量的唯一转换。   macPibDefaults 中的 LBT RSSI 阈值代表以 dBm 为单位的值。

    此致、
    Ryan