This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:XOSC 电容器阵列增量值范围

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1036624/launchxl-cc1352p-xosc-cap-array-delta-value-range

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 CC1352P
您好!
软件:
ccs1020
simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48

我对 TI CC1352P-2 XOSC HF 电容器阵列增量值有一些疑问。

1.您能否告诉我传递给 OSC_AdjustXoscHfCapArray 函数的校准值的可接受范围是多少?

此外、我们使用默认校准值0xC1、这是 TI SysConfig 工具建议的值、是否可以将该值用作默认值或应拾取其他值?

3.对于具有 CC1352P SoC 的定制板、最好选择特定于该板的电容阵列增量、还是使用 TI SysConfig 工具推荐的值?

此致、

Evgenii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体具有 xtal 数据表中给出的给定 CLoad 要求。 负载电容为 Cpar + CintloadCAP (请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swra640中的第6.3节及以后的内容)、其中 CintloadCAP 是您使用内部电容值设置的值。 由于很难准确地知道给定 PCB 上的寄生、因此在某些电路板上、典型的情况是调整进行试验和错误、在这些电路板上、电容阵列会发生变化、并且会监控输出频率。 您希望输出频率尽可能接近编程的频率。  

    1)该范围可在上述应用手册的表7中找到、

    2)/ 3)应根据 xtal 和使用的 PCB 调整该值。