This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530多播

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1035785/cc2530-cc2530-multicast

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

将 CC2530与 ZStack V1.2.2结合使用。 我能够使用交换机端的多播功能。  

我想知道组限制的最大数量是多少。 仅供参考,我已在预处理器选项中启用 NVRAM 设置,以存储组信息。 我在  f8wConfig.cfg 的帮助下改变组限制。  我可以在35岁之前成功添加组信息,但在35岁之后,它不会将组信息保存在 NVRAM 中。 我会附加堆栈信息以供您参考。

  是否需要执行任何存储器设置来存储更多组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

     将 APS_MAX_GROUP 增加得太远可能会导致器件上的 NV 闪存分配不足、而在使用 Z-Stack 时、该器件已经限制了存储器空间。  请参阅以下资源:

    https://www.ti.com/lit/swra635 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/902631 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/907632 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请告诉我是否定义了任何限制。我浏览了上面的资源,在任何地方都找不到定义的限制。BTW 我正在使用 ZStack V1.2.2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有定义的限制、因为它取决于 Z-Stack 版本、器件角色、RAM/闪存优化等   

    此致、
    Ryan