This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:CC2530+CC2592的 S11

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1034769/cc2530-cc2592em-rd-s11-of-cc2530-cc2592

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592、 CC2530

我想测试  CC2530+CC2592射频 TX 和 RX 链的 S11。

使用  SmartRF Studio 7为 CC2530+CC2592设置 TX 或 RX 模式,如何确认 CC2592是否以正确模式(TX=PA 模式、RX=LNA 模式)工作?

连接状态:

CC2530 P1.1 连接到 CC2592 PA_EN

CC2530 P1.3 连接到 CC2592 LNA_EN

CC2530 P0.7 连接到 CC2592 HGM