This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee 型号和制造商名称

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1033120/cc2652r-zigbee-model-and-manufacturer-name

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack

您好、

我已经接管了一个基于 ZED 示例的项目、我正在尝试将其连接到 Zigbee2MQTT。 配对成功后、Z2M 显示:"(...) 使用 Zigbee 模型"未定义"和制造商名称"未定义"(...)"。

那么、在项目中、我在哪里设置 Zigbee 模型和制造商名称? 如果在某处记录了这一点,则正确方向的微移就足够了:-)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    此消息似乎来自 receive.js 或 controller.js、您是否可以按照 说明添加新设备支持? 我假设这与 ZCL_CLUSTER_ID_General_basic 属性记录 ATTRID_BASIAL_Manufacturer_name 和 ATTRID_BASILE_MODE_identifier 有关、后者可在 zcl_*_data.c 文件中修改。   可以提供更多信息、也可以 创建问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是在´s Koen“添加新设备”指令时出现的:-)  

    我的项目中唯一的 zcl_*_data.c 文件是 zcl_cert_data.c、它看起来不是正确的位置。  

    我看到 ZCL_CLUSTER_ID_General_basic 的一些属性在 SysConfig 文件夹内的 zcl_config.c 中设置。 我想我不应该手动编辑此文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    由于您使用 的是 SampleApp  、因此您应该导航到 SysConfig -> Z-Stack -> Zigbee Application Endpoint ->强制群集->可选属性、然后选择 ManufacturerName 和 ModelIdentifier。  这将在  zcl_config.c 中创建弱 uint8 SampleApp_Basic_ManufacturerName 和 SampleApp_Basic_ModelIdentifier 定义、这些定义可以在 SampleApp.c 中重新定义、请参阅 《Z-Stack 用户指南》的自定义应用程序构建器功能部分。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很简单! :-)