This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 Zigbee NWK 层开源

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1032421/cc2530-cc2530-zigbee-nwk-layer-open-source

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我想将 Zigbee 堆栈 CC2530 (从 NWK 层到上层)移植到 Arduino ESP32。 但 NWK 层是闭源。 我看到只有.h 文件和一些.c 源文件。

当我在 CC2530上接收 MAC 帧时、我将通过 SPI 将其发送到 ESP32。 所有 Zigbee 堆栈都将在 ESP32 FreeRTOS 环境中进行处理。 我肯定会对 FreeRTOS ESP32进行许多修改。

我更喜欢使用 TI CC2530芯片来获得更多支持、而不是 ZBOSS。 ZBOSS v1.0很旧。

TI 能否提供 NWK 源代码? 我需要代码才能理解并移植到 ESP32。

非常感谢。

Cuong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、TI 不会向应用开发人员提供网络源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我看到这个。 NWK 层对其不是很保密、与 MAC 层上的深度无线电寄存器无关。 希望 TI 能为社区提供支持。

    在 ESP32上、我可以使用802.15.4的灵活堆栈以及强大的资源 RAM 和 CPU。 它将为应用提供更多机会。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工、因此我不能代表 TI 发言。 我熟悉不同的 Zigbee 堆栈、例如 TI、Silicon Labs 或 NXP 堆栈、它们中没有一个公开共享源代码的网络部分。 无论如何、您可以等待 TI 员工对此进行澄清。 如果 TI 愿意这样做、我也会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YiKai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    另一 个 E2E 主题一样、请 联系 TI 客户支持 以开始 关于访问 Z-Stack 源代码的论坛外对话。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在胡志明市越南。 您能告诉我 TI 代表的联系方式吗?

    我转到这里、但没有找到要联系的人员。

    www.ti.com/.../contact-us.html

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的页面上提供了所有联系人、包括 HCM 越南办事处的列表和电子邮件地址。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 它位于底部。 我没有仔细看过它。

    谢谢 Ryan。