This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:OAD 资源

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430, Z-STACK, CC2531, CC2530, Z-STACK-ARCHIVE, TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1159009/cc2531-oad-resources

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件:CC2430Z-stackCC2530TIMAC

我正在研究如何为基于 CC2430的旧产品重新恢复测试能力。 几乎所有使用这些产品的人都不再在那里、并且任何工具和应用程序都是一样的。 我有一个 CC2531 USB 软件狗、我想使用它将 OAD 驱动到 CC2430目标。 在我从头开始为 OAD 服务器编写代码时过于深入之前、我是否可以重复使用任何示例代码? 我曾提到过使用 Z-Stack 或 Linux Gateway 来推动这一过程、但所有这些都适用于不同的芯片组。 有人知道 CC2531与 CC2430之间是否有任何通信可用吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2430已停产、但 OAD 过程与 CC2530相同。 我不记得旧的 Z-Stack 是否提供了 CC2430的 OAD 示例。 如果没有、您可以参考 CC2530 OAD 是如何在 Z-Stack 中完成的、以便在 CC2430上实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您可以从 能够 与 CC2430通信的 Z-STACK-ARCHIVE 版本中引用 projects\Zstack\ota\Dongle\CC2530DB 工程。  这将使用 OtaServer PC 工具(来自 Accessories\OtaServer)来完成 OTA 更新。  考虑到该器件的使用寿命和 NRND 状态、此任务的困难部分可能是基于 CC2430构建可更新的 Zigbee 映像。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 和 YiKai 的回应。 我获得了 Z-Stack 存档版本、在软件狗上加载了 CC2530DB 项目。 不过、OTA 服务器应用程序看不到加密狗、我猜是因为加密狗项目不包含任何 USB 驱动程序。 必须与 RFSmart 板配合使用。 我将了解是否可以将适用于 CC2531的 TIMAC 中的 USB 驱动程序添加到 OTA 示例应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 CC2531 USB 软件狗、我假设您应该在软件狗上加载 CC2531项目、而不是 CC2530DB 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OtaServer PC 工具仅支持 UART 通信、不支持与 Z-Tool PC 应用类似的 USB 通信。  我认为传统的 Z-Stack 网关解决方案也是如此、尽管我尚未明确检查。  您需要使用支持 UART PC 连接的不同硬件或构建自己的 OTA Server PC 应用程序。

    此致、
    Ryan