This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:cc1352P1 Launchpad 闪烁但未执行。

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC1352P, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1158458/cc1352p-cc1352p1-launchpad-flashing-but-not-executing

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKCC1350

你(们)好

我尝试将 CC1352P1用于我的线程 PoC、我观察到该电路板使用 Uniflash 刷写了正确的输出文件。

但我看不到程序正在执行、

 我可以使用 CCS 编译和编译工程。  已刷新 LED 闪烁示例的输出文件,但我看不到程序正在运行。

 两个 CC1352P1表现出相同的行为、看起来我缺少一些设置、有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../Uniflash_5F00_screenshot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我能够使用与 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.20相同的 gpiointerrupt_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.out 以及 Uniflash 7.2和 CC1352P1 LaunchPad 进行此设置。  我注意到您的 XDS110硬件与我自己的硬件看起来稍有不同。  您何时获得了这些 LaunchPad、每个 LaunchPad 的硬件版本是什么?  您还可以移除射频屏蔽并确认您未使用 Rev C 器件。   https://e2e.ti.com/f/1/t/767777 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的响应、我验证 了电路板的硬件版本、它标记为 Rev-C、  

    我尝试下载 SDK2.3的兼容版本"simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_20"、但此 SDK 仅支持"CC1350"电路板、而非 CC1352P。

    我想我必须获得最新版本的电路板。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该下载 SimpleLink CC13x2 SDK 2.30、而不是 CC13x0 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我找不到"SimpleLink CC13x2 SDK 2.30"或 CC13xx SDK 2.30"

    我可以为 cc1352P 找到的最低版本是2.4; "simplelink_cc13x2_26x2_SDK_2_40_00_81"  

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

    因此我无法下载、不确定 TI 是否已停产该 SDK。

    谢谢

    Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SDK 2.30已过时且已弃用、TI 可能会在最新的 Web/社区更新后将其删除。 也许您应该考虑购买具有 Rev.E 芯片的新 LaunchPad 并使用最新的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不鼓励使用预发布的器件/硬件、因此获取新的 LaunchPad 将是最佳做法。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我启动了一个进程 pf 获取新的进程。

    感谢 Ryan 帮助我得出结论。