This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:软件包监听器下载似乎不是有效的 ZIP 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/981625/cc2531emk-packet-sniffer-download-does-not-appear-to-be-a-valid-zip-file

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2531、数据包监听器

大家好、

客户  尝试连接 到 Windows 10计算机上的 CC2531 、但遇到 一个问题、即软件包监听器下载似乎不是有效的 ZIP 文件、如屏幕截图所示。 客户还尝试直接更新驱动程序、而 Win 10无法识别。  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我刚刚确认数据包监听器软件下载 ZIP 文件 SWRC045是否有效。  客户应验证其 Windows 10系统和文件提取软件。  您也可以尝试从自己的系统下载和安装。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查系统防火墙桌面上的防病毒软件是否删除了内容。