This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:用于开发 CC2652P 的 LP-CC2652RB

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652RB, LP-CC2652RB, LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/978408/cc2652p-lp-cc2652rb-for-development-of-cc2652p

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2652RBLP-CC2652RBLAUNCHXL-CC1352P

您好!

我有用于 CC2652RB 的 Launchpad。我的最终产品基于作为 ZNP 的 CC2652P。

我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54.可否 使用 LP-CC2652RB 开发 CC2652P?

如果无法实现,请告诉我将代码从 CC2652RB 移植  到 CC2652P 有多困难 ?

我的应用是作为 ZNP 的 CC2652和作为主机处理器的 IMX8 mini。 您能不能共享任何为主机和 ZNP 开发而存在的文档?

谢谢、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    请查看 Z-Stack 迁移指南、您应导入 LAUNCHXL-CC1352P -2项目以用于 CC2652P 器件的开发。  由于 Zigbee 应用程序代码存储在主机处理器上、因此迁移 ZNP 更改不会很困难。  您可以参考 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud 示例和 MT API 开始开发。

    此致、
    Ryan