This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, Z-STACK, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/976779/cc2520-cc2520

器件型号:CC2520
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackZ-stack-archive

我已经在 CC2520中部署了一些硬件、但他的芯片。  我们现在要添加 ZigBee 支持。  我可以获得支持此功能的旧版本 Z-stack 吗?  无法更新硬件。  我需要在其上运行的 MCU 是 NXP IMX 8m。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在使用 EXP430F5438主机的 Z-STACK-ARCHIVE HA 1.2.2a 或 Mesh 1.0.0中提供 Zigbee 应用处理器(ZAP)支持。

    此致、
    Ryan