This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:在 ZStack 中打印不同的事件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/974916/launchxl-cc2650-printing-different-events-in-zstack

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我们使用的是 cc2650和 ZStack 1.2.a 家庭自动化。

我们希望在串行端口上打印 z 堆栈的不同事件的调试消息、例如 bancon started、end device 变为孤立状态、接收到短地址、使用 ezmode 成功完成绑定过程。

我们将编写代码、用于在应用中的串行端口上打印调试消息并进行测试。  

引导我了解以下几点:

1.由于我们有不同的 ZStack 项目、我能不能知道应用端的这些事件? 如果是、请告诉我方法。

2.建议在 ZStack 项目中使用串行驱动程序代码吗? 如果否、请告诉我如何打印有关 ZStack 项目和 ZStack 不同事件的消息?

3.是否有任何已退出的方法可以在提到的 ZStack 事件上打印消息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 zstart.c 中的 Zstart_processStateChange 函数中检查不同的状态 我假设您可以使用 UART 输出状态消息、但您必须自己添加 UART 相关代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    鉴于有足够的闪存支持、我认为您可以重新使用 ZNP 的 NPI UART 驱动程序来满足您的应用需求。  如需更多信息、请参阅 NPI 用户指南和 ZNP 接口规范文档。

    此致、
    Ryan