This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:与 CC2652RB 开发记忆棒配对

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/972934/launchxl-cc26x2r1-pairing-with-cc2652rb-development-stick

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

我刚刚购买 了 LAUNCHXL-CC26X2R1板、想要与我的 Zigbee 协调器(CC2652RB 开发记忆棒)搭配 zigbee2mqtt 固件。 我已成功将"zed_sw"和"zed_light"演示上传到板上、但当我按下 BTN-1时、搜索过程开始、从180开始计数到0、没有配对成功。 其他 ZigBee 器件、如 SONOFF SNZB-02、运行完美。  

有什么想法吗? 我出了什么问题? 谢谢!

电路板 UART 状态:

器件信息:[IEEE Addr] 00124B00219FB207 [电源模式]休眠
NWK 信息:[PAN ID] 0x1a62 [通道] 11 [短地址] 0x96a0
NWK 信息:[父地址] 0x0000
ZDO 信息:网络中的[逻辑设备]终端设备[状态]
BDB 信息:--加入 Id000 Srch173/00
绑定信息:--
应用信息:[Remote Light] 0xFFFF 状态未知

在我的协调器中、我只获得:

{
"message":"宣布"、
"meta":{
"Friended_name":"0x00124b00219fb207"
}、
"type":"device_탻 늼"
} 

"数据":{
"Friendly 名称":"0x00124b00219fb207"、
"IEEE_ADDRESS":"0x00124b00219fb207"
}、
"类型":"device_Announce"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您所说的"无配对成功"是什么意思。 由于您可以在网关中看到 DEVICE_RELEASONY、这意味着器件已尝试加入。 如果以下密钥交换过程进展顺利、器件应成功加入。 对于密钥交换、您可以使用监听器来检查它是否运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请提供监听器日志、了解正在工作的设备与未工作的设备、并评论您希望看到的行为。  如 YK 所述,所有用户界面都意味着设备已正确调试并形成/加入网络。  此外、您使用什么 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 进行评估?   可能能够提供进一步的 zigbee2mqtt 指令。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎解决了我的问题、想要配对设备(没有、我只是看起来很糟糕、因为缺少一些配置)。 抱歉。

    现在我正在尝试运行 zed_temperaturesensor 演示、但我的协调器无法从终端设备获取任何报告。 启用 BDB_REPORTING。 我是否需要以某种方式创建绑定表(在 zigbee2mqtt 中)以使定期报告正常工作?

    我的 SDK 为 4.30.00.54

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 ZED 温度传感器需要为 ZC 创建绑定、原因是它在客户端(BDB F&B)上找到匹配的温度测量群集、或者 ZNP 发送绑定请求(来自 zigbee2mqtt 接口的 MT API)。

    此致、
    Ryan