This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:添加50个以上照明节点后、ZNP 冻结

Guru**** 1855680 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530, Z-STACK, CC2652R, CC2592, CC2591, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/968747/cc2530-cc2591em-rd-znp-freezes-after-adding-50-lighting-nodes

器件型号:CC2530-CC2591EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2531CC2530Z-stackCC2652RCC2592CC2591SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

尊敬的团队:

我将 ZNP 十六进制从 Koenk GitHub 刷写到 CC2530-CC2591、并尝试配对约51个照明模块、最初配对成功、但 ZNP 在一段时间后或模块的电源被回收后冻结。 出于诊断目的、我在不配对任何模块的情况下使用了另一个 ZNP、但当50个模块同时上电时、这也会冻结。 您能帮我解决这个问题吗? 由于我使用的是从下载的 hex 文件   、因此请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您同时打开50个模块时,它们可能会导致射频通信卡塞并导致此冻结。 如果您等待一段时间、ZNP 能否恢复正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、

    只有在重新启动集线器后、它才起作用。 另一个观察结果是、我在 CC2531 USB 软件狗中刷写了 ZNP、但从未在其中添加任何模块、但当50个模块完全通电时、即使没有模块直接与之配对、USB 软件狗也会冻结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以尝试使用 ZTool 测试此问题、看看您是否可以看到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    这可能取决于网络设置、例如 NWK_MAX_DEVICES 或 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX (对于 Zigbee 3.0器件)。   还有涉及 CC2530的已知闪存/RAM 限制以及 有关 Z-Stack 3.0.2或更早版本的固定问题建议列表。  考虑 到您的网络说明、交错设备连接和增加 MAC 缓冲区大小特别值得考虑。    可能已经知道一些限制、或者您可以 联系 zigbee2mqtt 社区 以获得有关此软件平台的更多详细信息/帮助。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    众所周知、CC2530/CC2531无法处理大型网络。 建议更新功能更强大的适配器(例如基于 CC2652r 的 ZZH): www.zigbee2mqt.io/.../what_do_i_need.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 CC2530能够处理的最大器件数是多少? 我尝试仅使用 CC2531 USB 软件狗添加15个模块、最初添加了它、但当我尝试通过 AF 数据请求命令对其进行控制时、它不会受到控制。

    此致

    Karthick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问可以连接到 CC2530协调器的终端设备有多少? 如果是、则 Z-Stack 3.0.2中的默认值为20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只添加了10个终端器件(照明模块)、其中 CC2531 ZNP 也仅在添加时起作用、几分钟后器件(ZNP)没有响应。

    我使用 UTIL_GET_DEVICE_INFO 检查了器件、但它显示器件处于保持状态、如下所示:

    04:40:39.4 COM7 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
    状态:成功(0x0)
    IEEEAddr:0x00124B0008BDF9ED
    短地址:0x0000
    DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
    DeviceState:DEV_HOLD (0x0)
    NumAssocDevices:0x01
    AssocDevicesList:0x973E

    此致

    Karth厚度 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZNP 是否可能重新启动并导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    要进一步调试此问题、您需要使用监听器器件来更好地了解正在进行的无线通信。  完整的 Z-Tool 日志还有助于了解如何使用 ZNP 初始化和调试 Zigbee 网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法在协调器和终端设备之间添加路由器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将路由器添加到网络中、但网状路由由由由 Z-Stack 处理。 您无法在应用程序中分配路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 ZNP 1.2堆栈、照明模块也启用了路由器、您能帮我如何通过应用程序分配路由吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一次答复中有拼写错误。 我修正了排印错误、我的意思是"您无法在应用程序中分配路由。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、您的意思是、即使我添加了路由器、协调器也是决定路由详细信息的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不仅是协调器。 网络中的协调器和路由器协同工作以确定路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的迫切要求是、我需要通过 CC2530/2591 ZNP 控制至少48个器件、我稍后将更改 ZNP 硬件、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 至少、我们自己的 Linux Zigbee HA 1.2网关设计可以毫无问题地添加160个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我首先向协调器添加路由器设备、如何将第二个设备添加到路由器、默认情况下、当我添加设备时、它仅与协调器配对、但不能再添加更多设备。 请帮助解决这个问题、可能是我在某些方面出错了、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将160个器件作为直接器件连接到 CC2531 USB 软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果网络中有协调器和路由器并且您启用了允许加入,则设备可以通过协调器或路由器加入,这取决于谁快速响应信标请求。

    不可以、我们在 Zigbee 网络中使用路由器来连接总共160个器件、而 CC2530+CC2592充当协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    1) 1)您是说在路由器固件中启用"允许加入"? 如果是、对于具有布线功能的照明模块(不是基于 TI 的硬件)、我们应该怎么做?

    2) 2)好的、我在本例中将 CC2530+CC2591作为协调器。 因此、使用中间的路由器、我可以实现我认为的计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用 ZDO_Mgmt_direct_join_Req 广播启用允许加入整个 Zigbee 网络、以便同一网络中的所有路由器都能启用允许加入。

    2.是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,黄真。 让我先尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、我们如何发现终端设备已添加到路由器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    在 Zigbee 3.0中、您将能够通过父通知广播消息获取子管理更新。  对于此配置文件或 Zigbee HA 1.2.2a、您可以在收到器件通告(ZDO_END_DEVICE_ANNCE)后使用路由发现(ZDO_EXT_PROFILE_DISC)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    我向照明模块供应商咨询、他们确认模块将仅具有中继器功能、而不具有路由器功能、因此模块不会充当中继器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设中继器是指 Zigbee 协议中的路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、Zigbee 设备是否有仅使用中继器的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的是、Zigbee 中是否有仅使用照明模块运行中继器的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里提到了什么照明模块? 它是否基于您自己的 CC2530-CC2592设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是来自基于第三方 Tiya 模块的照明模块(基于 EFR32)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为您可以将其设置为基于第三方 Tiya 模块的照明模块(基于 EFR32)。 产品制造时、器件类型是固定的。 但是、轻量设备通常是 Zigbee 路由器、您可以尝试将其加入 Zigbee 以确认设备类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick、

    您可能指的是分布式网络、这是 Zigbee 3.0的一项新功能、 由第一台在没有协调器(即没有信任中心)的情况下尝试引导网络的路由器所形成。  SWRA615 白皮书对此进行了简要说明。  我不知道您的第三方设备是否支持此操作模式。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan,我的一般问题是,如果将设备添加到路由器上,在我们发出 LQI 命令时是否会显示该设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应将 ZDO_NWK_ADDR_REQ 发送到路由器、当路由器响应 ZDO_IEEE_ADDR_RSP 时、ZDO_IEEE_ADDR_RSP 可以包含路由器的关联表。 您可以知道设备是否以这种方式加入此路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,黄真。

    但是、我已将器件数量限制为25、现在我们没有网络冻结问题、但只要有电源回收、重新连接就需要几秒钟、这不是问题。

    我现在面临一个新问题、当我不断在单个 strech 中添加模块时、它会不断添加、假设如果我们花了10分钟的时间来添加另一个模块、则不会发生这种情况、Ztool 会显示一些警告消息、如随附的屏幕截图。 有时、当我们运行 Coordinator .js 脚本时、它会起作用、但大多数时候它不会添加、问题的原因可能是什么、ZNP 应该在至少25个模块中稳定工作、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    我以前看到过类似的警告消息、它们不应该成为问题。  它们是管理更新网络请求。  您能否评估最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK ZNP 解决方案?  您是否曾尝试调试固件以进一步确定加入问题的根源?

    此致、
    Ryan