你好!
是否可以使用 DMM 同时在2.4GHz 上运行 Zigbee 和 Easy Link?
根据我在 DMM 中所读的内容、这应该是可能的、但我找不到任何提供的指导、我猜我需要从 BLE + WSN (DMM 集成)教程开始。
想法是在 Zigbee 的调试中使用 WSN (仅发送一些小数据包以配置控制器网络、然后在完成 Zbee 调试后、切换到 Zigbee 以进行加密和真正的网状通信)。
您对此方法有何看法?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
是否可以使用 DMM 同时在2.4GHz 上运行 Zigbee 和 Easy Link?
根据我在 DMM 中所读的内容、这应该是可能的、但我找不到任何提供的指导、我猜我需要从 BLE + WSN (DMM 集成)教程开始。
想法是在 Zigbee 的调试中使用 WSN (仅发送一些小数据包以配置控制器网络、然后在完成 Zbee 调试后、切换到 Zigbee 以进行加密和真正的网状通信)。
您对此方法有何看法?
谢谢!
您好、Cosmin、
通常、建议使用 BLE 配置、 TouchLink或 安装代码 作为替代 Zigbee 调试过程。 如果您想改用 WSN、则需要合并 BLE + WSN 和 BLE + Zigbee DMM 示例。 DMM 用户指南 和 SimpleLink Academy Labs 将对此提供帮助、但 TI 没有任何可用的示例可供参考。 您是否计划将此方法应用于所有 Zigbee 节点类型(协调器、路由器和终端设备)?
此致、
Ryan
您好、Ryan、
感谢您的回答。 我同意 BLE 配置是理想的、这正是我们现在所做的、但由于额外的认证要求、我希望将配置更改为 WSN。 另外,由于在网络连接之前进行了一些配置,我无法使用安装代码或 Touchlink。
网络将由协调器和路由器设备组成。 我们只需要在路由器设备上使用这种方法、协调器通过单独的 NCP 连接到云。
我将更熟悉 DMM 并尝试合并2个堆栈。
感谢您的宝贵建议!