This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 MCU 的唯一标识符

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/970973/cc2538-unique-identifier-for-cc2538-mcu

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack闪存编程器

CC2538是否有任何唯一的器件标识符? 我希望不可更改、并且只能访问读取以识别和确认器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    器 件的唯一64位 IEEE 802.15.4 MAC 地址存储在信息页上的0x00280028至0x0028002F (512KB 变体)、用于存储配置设置、无法写入或擦除。  Z-Stack 项目存储0x0027FFCC 到0x0027FFD3的本地副本、以用于其应用、如 CC2528.ICF 链接器命令文件中所示、但可以根据 CCA 和 LOCK 位设置修改闪存的最后一页。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC2538手册中没有看到任何有关这一点的信息。 您能提供一些参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表或技术参考手册中未记录此信息、我甚至需要在进一步调查后修改我的第一条陈述。  闪存编程器2显示了其读取 IEEE 802.15.4 MAC 地址的确切位置。

    此致、
    Ryan