Thread 中讨论的其他部件:Z-stack、 CC1312R、 CC1352R
您好!
我们想将 Zigbee 协调器功能添加到我们的现有产品中。 问题是、我不确定我们是否能够将 Z-Stack 安装到闪存中、因为我们的现有应用大约为220KB。 我们可能可以进行一些优化来减小该尺寸。 但是、在我们开始努力实现这一点之前、我想知道是否有人在 Z-Stack 所需的最小闪存大小上有任何数字? 我对一个示例协调器应用进行了快速测试、我只需禁用应用的 UI 部分、就可以将该应用程序放入大约180 KB 的开箱即用闪存中。
我可以想象、大小可能取决于堆栈中启用/禁用的功能。 我刚刚开始对 Zigbee 进行一些研究、所以今天我不知道有哪些功能以及我们需要什么、我知道的是我们将运行协调器。
如果有人知道我可以在哪里找到一些值得赞赏的数字、
谢谢、
Henrik